Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Historie
Optimized logistics concept for tank systems
We implemented an efficient logistics concept at Brenntag Schweizerhall AG's Basel site
Chemicals distributor Brenntag Schweizerhall AG provided clear proof of their competence in the area of customer proximity through partnership: The company set up in Infrapark Baselland so that they could supply chemical raw materials directly to the businesses there.
00:00
Control cabinet with integrated operating panel
Benefits
Chemical raw materials in the required quantity and concentration "just in time"
Faster and more reliable data exchange thanks to the integration of 9 production buildings in the automation network
Complete delivery and commissioning of the entire automation technology from a single source
"Efficient automation technology is a must in order to deliver chemical raw materials just in time"
Wolfram Heymann, CEO
Brenntag Schweizerhall AG
The customer's requirements
Construction of such plants is no ordinary challenge as working with sulfuric acid, hydrochloric acid and caustic soda requires more stringent safety precautions. Therefore a risk analysis was first commissioned which would serve as the basis for the project. The project also included full automation of all processes. Brenntag Schweizerhall AG chose Endress+Hauser (Schweiz) AG as the supplier for the measurement instrumentation and automation technology.
The Endress+Hauser solution
All aspects of the automation concept had to be implemented. The task was to manage the processes reliably based on the risk analysis carried out and to design the plant in such a way that operation is easy. The plant is operated via 8 local stations as well as from Brenntag Schweizerhall AG's headquarters in Basel.
Brenntag Schweizerhall AG je švýcarská dceřiná společnost Brenntag AG, světový lídr v distribuci chemikálií. Společnost má přibližně 220 zaměstnanců a nabízí svým zákazníkům logistické a servisní nabídky na míru .
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .